This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3244:SN74CB3Q3244

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3244, SN74LVC2G66, SN74CB3Q3245, SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/967985/sn74cb3q3244-sn74cb3q3244

器件型号:SN74CB3Q3244
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66SN74CB3Q3245SN74CBTLV3245A

您好!

我正在考虑 使用 SN74CB3Q3244PWR 在电路板设计中隔离 JTAG 和 UART 信号。 我目前使用 的是 SN74ALVC244PWR、但由于我需要支持双向 cJTAG 信号、因此我需要切换到模拟开关。 我只需要6个通道、其中2个是双向通道。 但是、我的电路板空间有限、因此我宁愿使用这款单个8通道器件而不是多个器件。  SN74CB3Q3244是否适合此应用、或者是否需要考虑其他器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSBGA 中的3×SN74LVC2G66可能更小。

    对于8通道器件、请考虑使用 SN74CB3Q3245或 SN74CBTLV3245A (功耗更低、价格稍便宜、但带宽更低)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    感谢您的参与。 请提供 有关用例的更多详细信息。

    根据器件 SN74CB3Q3244的选择和上面提到的信息、您似乎在原理图中处理6x 1:1信号。  

    -预期的电源和信号电压是多少?

    JTAG 信号频率是多少?

    -您是否计划4个用于 JTAG 的通道和2个用于 UART 的通道?

    我们可以提供尺寸最佳且具有成本效益的解决方案。

    谢谢、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    详细信息如下:

    • 所有数据和 I/O 在3.3V 下运行
    • JTAG 以<10MHz 的频率运行。
    • 4个用于 JTAG 的通道(其中2个在 cJTAG 子模式下是双向的)、2个用于 UART
    • 需要对 UART 和 JTAG 引脚进行单独的 OE 控制

    下面是使用缓冲器的电流原理图的屏幕截图。 SN74CB3Q3244器件极具吸引力、因为它看起来与我们现在使用的缓冲器引脚对引脚兼容。 之前建议的3245器件不适合使用、因为它们具有单个 OE。 我也不想使用 BGA 来简化组装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    根据提供的原理图和详细信息、SN74CB3Q3244是一个不错的选择、并且将支持 JTAG 和 UART 要求。 它具有匹配的引脚作为缓冲器件、并且能够很好地使用现有的控制信号/逻辑和电源。

    如果您想进一步减小解决方案尺寸、 可使用 QFN 选项 SN74CB3Q3244RGYR、引脚间距为0.5mm。 与 TSSOP 相比、这种封装尺寸减小了~60%。 如果您这样做、请确保将散热焊盘连接到 GND 基准、作为标准做法。

    如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、

    Sandesh