This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3357:最高结温

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/968211/ts5a3357-max-junction-temp

器件型号:TS5A3357

您好!

你好。

我们的客户正在寻找 TS5A3357DCUT。 我们已查看数据表、但无法找到此信息。 如果您能帮助我们提供这些信息、我将不胜感激。

谢谢、祝您愉快!

此致、
Cedrick

TS5A3357DCUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您发帖到 E2E。 计算最高结温是一个常见问题。 请查看此 E2E 常见问题解答:

    最好使用 RθJA 值作为比较器件与使用 Tjmax 的方法,因为客户的系统 PCB 设计会对该数字产生很大影响。

     您可以使用公式:tjmax= Ambient Tempmax + Pmax (RθJA)、或使用上面链接中的计算器。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、
    Kate