大家好、
我的客户有问题。
请参阅以下内容:
"我需要 TMUX7219的仿真模型、S 参数文件。
IBIS 模型也未涵盖所需的所有引脚、即(D、S1、S2引脚)"
我希望你能提供帮助。
非常感谢。
Gerald Millar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Gerard、您好!
请参阅随附的文件、了解整个温度范围(-40、25和125C)内的12V 单电源和+/-13.5V 双电源的 S 参数。 我们没有任何+/-12V 的 s 参数。
e2e.ti.com/.../TMUX7219_5F00_s4p.zip
谢谢!
Bryan
您好、Bryan、
我的客户向我发送了如下回复。
请参阅:
"感谢您的支持。
现在、我能够使用提供的 S 参数文件检查插入损耗
路径
1) D-SA
2) D-SB
我们希望根据数据表 TMUX7219中的部分模拟7.10关断隔离和7.11串扰。我们需要针对这些关断隔离和串扰参数的 S 参数文件。
我们通过将端口2和端口3连接到隔离进行了仿真、但它不符合数据表规格。
请提供隔离和串扰 S 参数文件。"
非常感谢您的帮助。
Gerald
您好、Bryan、
除了我之前的回复外、我的客户还说:
"我合并了先前查询的相同信息。
请介绍 S-参数文件
频率为0.5KHz 至40MHz
针脚1 (D)到针脚2 (S1):插入损耗
引脚1 (D)到引脚8 (S2):关断隔离
引脚2 (S1)至引脚8 (S2):串扰
类似地
频率为0.5KHz 至40MHz
引脚1 (D)到引脚8 (S2):插入损耗
引脚1 (D)到引脚2 (S1):关断隔离
引脚2 (S1)至引脚8 (S2):串扰"
我们希望收到您的答复。
非常感谢。
Gerald
您好、Bryan、
感谢您的支持。
请提供大于100KHz 的版本
我们需要评估所有端口及其参数。
请介绍 S-参数文件
频率100KHz 至40MHz
针脚1 (D)到针脚2 (S1):插入损耗
引脚1 (D)到引脚8 (S2):关断隔离
引脚2 (S1)至引脚8 (S2):串扰
类似地
频率100KHz 至40MHz
引脚1 (D)到引脚8 (S2):插入损耗
引脚1 (D)到引脚2 (S1):关断隔离
引脚2 (S1)至引脚8 (S2):串扰
谢谢、此致、
Vasanth
您好、Bryan、
感谢您的支持。
1)

提供的 s4p 文件包含 开关 D-S1上方位置的以下数据
S11:端口1回波损耗
S21、S12:(端口1 -端口2):可提供插入损耗数据
S13、S31:(端口1-端口3):可用的隔离数据
S14、s41:端口1 -端口4 覆盖哪个参数?
我们如何评估端口2和端口3之间的串扰?S4p 文件中是否介绍了这种串扰? 如果覆盖了哪个 Sxy (S 参数数据)数据可用于串扰。
2)

请 提供 s4p 文件、其中包含 开关 D-S2上方位置的以下数据。
引脚1 (D)到引脚8 (S2):插入损耗(端口1到端口3)
引脚1 (D)至引脚2 (S1):关断隔离(端口1至端口2)
引脚2 (S1)至引脚8 (S2):串扰(端口2至端口3)
谢谢、此致、
Vasanth