This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:SPDT 建议

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3157, TS5A6542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1008505/ts5a3157-spdt-recommendation

器件型号:TS5A3157
主题中讨论的其他器件: TS5A6542

大家好、

我的客户在其系统中具有放大环路、可放大两个模拟小信号、并使用 SPDT 开关小信号。


对于 SPDT、它们的要求如下:

SPDT 的信号失真应尽可能小、开关速度应低于50ns、导通电阻应尽可能小、优于10Ω Ω。 封装应尽可能小。

我找到 了 TS5A3157、封装为 DSBGA。 您还有其他建议吗?

非常感谢您的帮助!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    TS5A3157是此应用中的一个不错选择。 我将使用5V 电源为器件供电、以确保最低导通电阻和最快转换时间。  

    需要注意的一点是、在最高温度下、在5V 电源下 TS5A3157的电阻最高可达12欧姆。 如果您不使用5V 电源、性能将会更差。  

    您可能感兴趣的另一个选项是 :TS5A6542。 它通常具有小于1欧姆的导通电阻、最坏情况下的5V 电源转换为30ns。  它还采用 DSBGA 封装。

    这两个部件都可以在该应用中工作。 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson