This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:最大走线长度

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1008152/ts3a27518e-maximum-trace-length

器件型号:TS3A27518E

大家好、

客户想知道 TS3A27518E 的信号布线长度限制。
因为 DS 没有针对它的特定限制。
根据您的经验、我是否知道该器件?
我也发现了类似的问题、但链接中也没有提到。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/635897/ts3a27518e-q1-output-resistance-in-the-off-state/2356516?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TS3A27518E%2520length#2356516

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是一款无源模拟开关、其运行方式与 Ω 插入到走线中的4.4k Ω 电阻器类似。 开关本身不关心布线长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    正如 Clemens 提到的、该器件本身并不关心布线长度。

    该通道建模为 RC 电路-其中 R 为导通电阻(3.3V 电源时通常为4.4欧姆)、接地电容为导通电容、3.3V 电源时通常为21.5pF。  此外、IC 不关心布线长度。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson