This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:2电路 IC 开关2:1

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1006996/ts5a23157-2-circuit-ic-switch-2-1

器件型号:TS5A23157

我们是否可以将此器件用作具有缓冲器应用的开关?

请澄清我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopi、

    我们的开关可用于此类应用、但是、要推荐此特定开关(TS5A23157)、您能否回答以下问题?

    1) 1)您尝试通过开关的电压信号是什么?

    2) 2)这是模拟还是数字信号(如果是数字信号、频率是多少)?

    3) 3)您是否需要将其作为高精度应用(低误差意味着低导通电阻和泄漏电流)?

    4) 4)此应用所需的任何其他特定要求(低导通电容、切换通道数量、封装尺寸等)。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopi、

    请您为 Bryan 的问题提供意见、以便我们能够提出最佳的前进道路。  

    谢谢、

    此致、
    Sandesh