This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:上拉

Guru**** 2614545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1007591/ts3a27518e-pull-up

器件型号:TS3A27518E

大家好、

我的客户在两条 I2C 总线上使用该多路复用器。 您能否告知此器件的 I2C 线路上是否需要上拉电阻器以及该器件的值?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    是对于 I2C 应用中使用的多路复用器、需要在多路复用器的输入侧和输出侧同时应用上拉电阻器。 因此、对于该器件、用于多路复用 I2C 信号的 NCx、NOx 和 COMx 引脚、所有引脚都需要上拉至 I2C VDD (如果使用1.8V I2C、则总线应上拉至1.8V 等)。

    上拉电阻器的值不是直接由多路复用器决定(它们会间接决定)、因为它们会为该器件的总线增加电容、当开关关闭时、该器件会增加21.5pF)。 但是、请参阅此应用报告、了解如何计算 I2C 的上拉电阻器以及不同尺寸组合之间的权衡。

     https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf?ts=1623090923737&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Parker!

    很高兴听到您的声音。

    感谢您提供有关 I2C 上拉电阻器权衡的应用手册。 这有助于澄清问题。

    谢谢、

    康妮