This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:真值表、开关断开

Guru**** 2525040 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1007963/tmux1574-truth-table-switch-disconnection

器件型号:TMUX1574

大家好、

快速问题、在 TMUX1574真值表中、当 EN/值为1时、S 侧是否与 D 侧完全断开? 或者、如果向 D 侧施加信号、是否可能会通过体二极管到达 S 侧(反之亦然)?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    当 VDD 激活且/EN 被驱动为1时、开关变为高阻态  

    连接没有物理断开、因此存在一些泄漏电流。 泄漏源主要是器件的 ESD 二极管、一些泄漏是由 FET 开关造成的。 我们测量当/EN 被驱动为高电平时的直流泄漏。 这是关断泄漏、我将在下面显示:

    但是、信号的速度也存在问题。 如果信号频率更高、则会通过开关的源漏电容泄漏电荷。 我们还将其规范为关断隔离:

    这些参数提供了有关在/EN 被驱动为高电平时通过多少信号的指导。 它将主要取决于温度和频率。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson