This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7209:TI 解决方案建议

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1007311/tmux7209-ti-solution-suggestion

器件型号:TMUX7209

尊敬的团队:

我们是否有符合以下要求的任何合适解决方案?

请检查并推荐使用合适的模拟开关54V& 10mA 电流最大值(2:1)、如下所示、谢谢!   

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    此时、我们没有一个将通过54V 的开关-我们的电流最高额定电压多路复用器将通过高达44V 的电压(VDD = 44V 时的最大单电源电压)。  我们确实有可以处理电压的器件、但它们将处于故障保护状态(开路或高 Z)、因此它不会传递信号。  

    如果您有其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson