This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6213:TI 是否具有(1:1)*8 SPST

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6211, TMUX6213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1007217/tmux6213-does-ti-have-the-1-1-8-spst

器件型号:TMUX6213
主题中讨论的其他器件:TMUX6211

你(们)好,先生

TI 是否具有(1:1)*8 SPST,如 ADI/adg1414d

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的参与。 此时、我们没有针对 ADG1414器件的 SPI 控制引脚对引脚解决方案。

    目前、我们的最佳解决方案是使用2个4通道1:1器件、如 TMUX6211或 TMUX6213、并使用 GPIO 信号控制通道。

    我们将注意到这一要求,以促进我们的未来发展。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh