This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:功耗

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1006670/ts3l501e-power-consumption

器件型号:TS3L501E

大家好、

客户希望了解  TS3L501E 的功耗。

我是否可以知道如何计算它?

我找到了一个用于 CMOS 计算的链接。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875721/faq-how-do-i-calculate-power-consumption-or-current-consumption-for-my-cmos-logic-device

我能否知道如何计算  LVDS 损耗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您链接的资源是计算功耗的良好指南。 在这种情况下、您可以在我们的数据表中找到所有这些信息。 根据您的 VDD、您可以查找您的 IDD 电流、然后计算静态功率耗散。 对于动态(假设您使用的是数字信号)、您还需要知道应用将运行的开关频率、以帮助计算动态功率耗散(使用您提到的链接中的公式)。

    很难计算确切的 LVDS 损耗、因为它取决于布线、频率和电路板布局等许多因素。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Bryan、

    感谢您提供信息。

    因为我在 DS 中没有找到 CPD。   

    在这种情况下,CPD 是否等于 Con + Coff 的组合?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、开关电容会根据开关导通(Con、更高的电容)或开关关断(COFF、更低的电容)而变化。 您将使用两者之间的最坏情况值、这将是您的 CPD 的 Con 电容。

    谢谢!

    Bryan