This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3153:最小限制频率

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3153, TS5A3154, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1006821/ts5a3153-minimum-limit-frequency

器件型号:TS5A3153
主题中讨论的其他器件: TS5A3154SN74AXC2T245

您好、先生、

请告诉我以下器件的最小限制频率?

它是否处理大约1Mbs 的信号? 我在数据表中找不到相关信息。

・TS5A3153

・TS5A3154

・SN74AXC2T245

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关和逻辑器件都没有最低频率;它们可以处理直流信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    上述所有器件支持直流信号、直流信号一直到数据表指定的信号带宽和/或数据速率。 您在1Mbps 数据速率下会很好。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh