This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:TMUX1072作为数字多路复用器。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, CD74HCT4066, CD74HC4066, CD4066B, SN74LVC1G66, SN74HC4066, SN74LV4066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1006445/tmux1072-tmux1072-as-digital-multiplexer

器件型号:TMUX1072
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4066CD74HC4066CD4066BSN74LVC1G66SN74HC4066SN74LV4066A

您好!

我们在 设计中使用 TMUX1072来实现 SPI 和 一些数字信号切换。

由于它是一个模拟多路复用器、因此也可以使用 TMUX1072来切换数字 信号 吗? 这是可以的吗?

谢谢、此致、

Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    选择合适的德州仪器信号开关 时说:

    3模拟与数字信号开关
    TI 提供各种信号开关、有时命名规则可能会混淆、从而暗示器件或系列的功能有限。 请参阅下面有关数字与模拟、总线开关和开关双向功能的详细信息。
    数字开关。 设计用于导通(或隔离)数字信号电平。 能够以令人满意的方式传递模拟信号。 例如 CBT 和 CBTLV 开关系列。
    模拟开关。 用于导通(或隔离)模拟信号。 通常也会表现出良好的数字信号性能。 示例包括 TMUX11xx、TMUX61xx、TMUX12xx、TMUX15xx、CD4066B、 CD74HCT4066、CD74HC4066、SN74HC4066、SN74LV4066A 和 SN74LVC1G66开关。 TI 的模拟和数字总线开关在电气上是等效的、并且都共用半导体行业中常见的开关架构。
    总线开关。 专为计算应用中的多位交换而设计的数字开关。 例如 CBT 和 CBTLV 开关系列。
    通常、TI 多路复用器和开关产品系列中的高通道数开关被标记为"数字总线开关"、因为数字总线通常具有比模拟信号路径更多的信号路径、用于传输8、16和32位数据。 随着 TI 的开关产品系列不断扩展、模拟和数字器件之间这种松散的区别变得不再重要。 更多详细信息、请参阅 开关和多路复用器:什么是开关和多路复用器?。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pedaiah:

    我们的所有多路复用器/信号开关都可以处理数字信号。 只要您的频率和电压信号处于所使用器件的规格范围内、就不会出现问题。

    谢谢!

    Bryan