This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3253:我们的项目使用 TI SN74CBTLV3253、发现了一些异常症状

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1006110/sn74cbtlv3253-our-project-use-ti-sn74cbtlv3253-and-found-some-abnormal-symptom

器件型号:SN74CBTLV3253

您好,

是 Inventec 服务器团队的 Jon。

现在、我们发现症状需要您的支持。

我们的项目使用 TI SN74CBTLV3253、发现了一些异常症状。

 

如下面的 pig1中的规格逻辑图所示、

当 S1 = H (3.3V)、S0 = L (0V)时、强制开启两个内部 SWS、1A = 1B3、2A = 2B3。

我们发现1A 从1B4拾取一些噪声、而2A 从2B4拾取一些噪声、例如下面的波形捕获。 上面150mVp-p 附近的噪声作为鸽子2。

它是否合理?为什么?

或其他解决方案可以降低噪声。 请提供建议。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    这种现象与器件内部开关的寄生电容有关、其中开关根据频率将关断通道的输入信号耦合到输出端。 频率越低、由于电容在较低频率下具有更高的阻抗、因此产生的影响就越小。 随着频率的增加、这种影响会增加、并且会在输出端看到更多的信号。

    电路板布局也会增加这种影响。 如果遵循不良的电路板布局技术、并且您增大了输出电阻、则输出端也会看到较高的信号部分。 因此、根据电路板布局和负载条件、您所看到的肯定是合理的可能性。

    谢谢!

    Bryan