This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3253:用于确认 SN74CBTLV3253是否支持 XSMI (15.6M)接口

Guru**** 2380940 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3253
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1006067/sn74cbtlv3253-to-confirm-whether-sn74cbtlv3253-can-support-the-xsmi-15-6m-interface

器件型号:SN74CBTLV3253

您好、专家、

 工程师想知道 SN74CBTLV3253是否支持 XSMI (15.6M)接口。

XSMI 的性能与 SMI 接口(MDC/MDIO)相同

只有速度不同的是 SMI (1.95m)和 XSMI (15.625M)。详情见第22/45条。

请提供建议

 

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    只要您用于通信的电压小于或等于3.6V、这对于此应用应该是正常的。 该器件的带宽为200MHz、因此您还有足够的空间来工作。

    谢谢!

    Bryan