This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500:TI 解决方案建议

Guru**** 2616105 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L500, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1006232/ts3l500-ti-solution-suggestion

器件型号:TS3L500
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

尊敬的团队:

我们正在寻找一个用于以太网信号(1Gbps)的开/关开关。

请参阅下面的方框图。

MUX 用于将 WAN 信号切换到 WAN1或 WAN2,但 WAN1和 WAN2之间似乎存在信号干扰。  

在多路复用器之后安装开/关开关可能会阻止来自未选择通道的信号。

这是现有问题的解决方法概念。

 TS3L500能否支持此应用?

如果有另一个想法、我们将不胜感激。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    因此、该器件可以在该应用中工作、但我担心带宽要求。 该器件的典型带宽为1GHz、具体情况在数据表中为特定负载条件(10pF 和200欧姆)。 您需要确保最坏情况下的负载条件等效于该负载、从而使该器件的输出电流达到1GHz。

    如果您希望使用更安全的方法、而不需要 LED I/O、我建议查看 TMUX1574、因为它支持2GHz 带宽、并为您提供一定的工作空间、以满足您的带宽要求。

    谢谢!

    Bryan