This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:级联多路复用器应用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1161013/ts3l110-cascaded-mux-application

器件型号:TS3L110

你(们)好

祝你一切顺利、我们需要你的帮助。

我们有关于以太网多路复用器/多路信号分离器 PN TS3L110的问题。 客户计划 级联三个多路复用器以创建4-1开关、因此将串联两个多路复用器、我们担心带宽问题。 我们能否串联连接两个多路复用器并为100Base-T 以太网信号提供合适的带宽?

我们从其他论坛上了解到、一个多路复用器可以实现这一点、但它是千兆位以太网多路复用器。  请确认这款100BaseT Mux 也可以实现。

参考链接: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/933970/ts3l501e-three-input-sources-contact-to-one-rj45-using-ts3l501e-to-switch-them

提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    因此、您需要能够通过多路复用器的频率将处于31.25MHz 范围内、这完全符合该多路复用器作为独立器件的能力。 一旦您开始级联、多路复用器的带宽能力肯定会下降。 但是、我对您级联的多路复用器数量感到有点困惑、它是3个串联多路复用器还是2个多路复用器? 对于两个串联的频率、我认为不会有任何问题、因为您应该与所需的31.25MHz 频率有足够的裕度。 3个多路复用器甚至更低、但在不考虑多路复用器布局和它们将连接到的负载的情况下、很难准确量化该带宽。

    总之、2个多路复用器我可以放心地说、该多路复用器将能够支持这种应用、其中3个串联、我建议用户根据负载要求测试应用、以查看是否会出现明显衰减。

    谢谢!

    Bryan