This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309-Q1:TMUX1309-Q1放大器;LVDS 信号

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309-Q1, TS5A23157-Q1, TS3A5017-Q1, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1161457/tmux1309-q1-tmux1309-q1-lvds-signals

器件型号:TMUX1309-Q1
主题中讨论的其他器件: TS5A23157-Q1TS3A5017-Q1SN3257-Q1

尊敬的 TI:

问题1:TMUX1309-Q1是否可用于切换 LVDS 信号?

问题2:我不理解导通电阻为何如此大、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您可以使用任何支持所需电压和频率的开关。 TMUX1309-Q1的导通电阻可能过高。 如果只需要2:1多路复用器、请考虑 TS3A5017-Q1或 TS5A23157-Q1/SN3257-Q1。

    2.该器件已针对其他参数进行了优化(对于数字信号而言并不重要)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    导通电阻较大的原因仅仅在于器件本身的架构。 我们还有其他更适合具有更好 RON 和带宽规格的 LVDS 应用的器件。 如果您需要更高的带宽 、我建议使用 SN3257-Q1;如果您不一定需要2GHz 的带宽、建议使用 TS3A5017-Q1;如果您更喜欢4:1x2通道配置、我建议使用此器件。

    谢谢!

    Bryan