请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3125 您好!
我们使用的是 SN74CBTLV3125RGYR。 在数据表中、工作温度为-40至85C。
您能否确认器件的结温是多少?
谢谢、
Soumya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用的是 SN74CBTLV3125RGYR。 在数据表中、工作温度为-40至85C。
您能否确认器件的结温是多少?
谢谢、
Soumya
150°C;请参阅 [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?
但由于通道电流限制、您将无法达到该值;请参阅 [常见问题解答]如何计算模拟开关/多路复用器的最大结温。
您好、Soumya、
您可以使用一些常见的数据表参数来计算最高结温。 请参阅以下常见问题解答、了解如何执行此操作:
如果您对此有更多问题、请告诉我。
谢谢!
Bryan