This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:TMUX1308QPWRQ1 P2P 能否替代 SN74HC4851QPWRQ1?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1161180/tmux1308-q1-can-tmux1308qpwrq1-p2p-replace-sn74hc4851qpwrq1

器件型号:TMUX1308-Q1

大家好、

如果电源在技术规格范围内、 TMUX1308QPWRQ1和 SN74HC4851QPWRQ1是否可以与 P2P 兼容? 和通信软件角度的影响。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    是的、TMUX1308QPWRQ1 是  SN74HC4851QPWRQ1的直接 P2P 替代产品。 由于这些器件之间的逻辑和控制是相同的、因此无需软件修改。

    如果您需要有关此方面的更多信息、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan