This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:TMUX 1104中高于1MHz 的泄漏电流

Guru**** 2616495 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1004227/tmux1104-leakage-current-in-the-tmux-1104-above-1mhz

器件型号:TMUX1104

尊敬的 TI 成员:

我们希望使用 TMUX1104打造工作频率高达50MHz 的多路复用栅极电路。

但是、5MHz 时存在泄漏电流、这会影响使用。 我们不知道原因。

您是否曾看到过这种情况? 是因为芯片引脚封装

或者,在数据表中提到可以添加耦合电容,无论电路中缺少耦合电容是否会带来这种效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyu、

    我们测量的泄漏电流是直流规格-因此我们没有泄漏电流与频率间的关系图。

    也就是说、器件中存在寄生电容、会随着频率的增加而导通-这会导致系统出现误差。 请参阅下面显示主要寄生电容的复用图-这是一个双通道多路复用器示例-但所有多路复用器配置中存在相同的寄生效应:

    CON 和 Cs OFF 是从 I/O 通道到接地的寄生电容。 选择通道时、源极到漏极的电容为 C ON、当取消选择通道时、其寄生电容为 Cs OFF。 C_XT 是出现在输入之间的寄生电容-这会导致串扰规格、该规格是由信号泄漏到其他通道而导致的误差。 最后、C_ISO 是关断通道漏极和源极之间的寄生电容、但随着频率的增加、会有信号泄漏通过该电容。  

    但是、这些误差也会受到负载的影响-负载的容性越高、交流误差往往越大。

    话虽如此-建议使用电源去耦电容器以确保系统的稳定性-尽管我们仍建议放置一个(0.1uF - 10uF)电容器 在 VDD 和 GND 之间、我不是100%、这会导致您看到的问题-但这是一个可以显示改进的快速解决方案。

    如果您知道此电路的负载阻抗-或者此电路所在源和负载之间的任何无源器件-您可以与我分享这些阻抗、我将能够更好地回答这种权衡的预期。

    此外、在您提供的示波器屏幕截图上、负载上的电压从5V 下降到~0V? 如果这种情况看起来非常高、那么如果您可以提供周围电路、这会很好、因为这看起来有点异常。

    最后-您是否在其他任何电路板/芯片上重现了此问题?

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyu、

    请确认此问题是否已解决。 如果不是、您能否根据 Parker 的帖子提供更多信息、以便我们能够进一步帮助您。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyu、

    我们在一段时间内没有听到您的声音。 如果您需要任何其他帮助、请创建新主题、我们的应用工程师将作出回应。

    最棒的

    Parker Dodson