This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6112:高温度下的电流消耗误差

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1003576/tmux6112-current-consumption-error-on-a-high-temperatrue

器件型号:TMUX6112

尊敬的 TI 专家:

根据数据表、TMUX6112RTER IC 可在高温下运行。
但是、当我们对其进行测试时、TMUX6112RTER 在高温下无法正常工作。
如果温度升高、电流(尤其是负电流)消耗会急剧上升。
我们刚刚通过一个外部电源将+V 引脚和- V 引脚(其他引脚断开连接)连接到电源电压和电流。
我们想知道电流消耗为何在高温下上升。
TMUX6112RTERIC 是否可能产生故障?
请告诉我我们是否缺少任何东西。

谢谢你。

此致、

Jonard Rico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonard、

    首先有几个问题:

    1.您看到的电流消耗是多少、温度是多少?

    2.测试此部件时是否使用了电路板-如果是、唯一连接到电路板上的电源 IC 的组件是这样吗? 或者是否有其他可消耗电流的无源器件。

    您表示仅连接了 V+和 V-其他引脚是否悬空? 您可以确认吗?

    因此、如果没有其他东西可以降低电流、从而增加 IC 在高温下的电流消耗-我要做的第一件事是匹配数据表条件、即确保模拟 I/O 引脚上的模拟输入电压全部为0V 或3.3V、并确保所有选择引脚也接地至0V。 这就是我们测量电源电流的方法。

    如果逻辑引脚悬空、它们可能具有与接地端相连的电压、这会导致大量电流通过从 VDD 到 GND 的逻辑电路进行分流。 将这些电压保持在非常明确的电平(VDD 或 GND)将最大程度地减少消耗的电流。

    温度通常也会增加电源电流、因为在  较高温度下、电源电流必须流经的路径会变得更具阻性-为了保持适当的功率量、器件将消耗更多电流以克服此问题、但代价是消耗更多电流。  

    请确认设置、如果可能、请使用数据表条件重新运行测试、以查看此问题是否已得到缓解。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonard、

    请您确认问题已解决、如果未解决、您能否在下面提供有关 Parker 问题的信息、以便我们进一步提供帮助。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonard、

    我们在一段时间内没有听到您的声音。 如果您仍有问题、请创建新主题、我们的一位应用工程师将对您作出回应。

    最棒的

    Parker Dodson