Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010019, SN74CBTLV16292, TMUX1108, TMUX1136, TMUX1308
大家好、
我的客户正在寻找多通道温度传感器的多路复用器,我想问您的建议。
该系统(对于单通道)类似于具有 RTD 传感器和 K 型热电偶的 TIDA-010019中的系统。
将有12通道热电偶,因此他们希望使用两个12通道多路复用器,一个用于热电偶+输入,另一个用于热电偶-输入。
从一个通道到下一个通道的开关速度较慢(~1ms)。

我搜索了12CH MUX、只有3个器件、例如 SN74CBTLV16292。 这些是有点旧的,我不确定它们是否适合此应用程序。
客户最重视成本、因此如果总成本较低、也可以使用通道数较小的多路复用器。
您能否为此应用提供建议?
此致、
Kurumi