This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:SN74CB3Q3253

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1004836/sn74cb3q3253-sn74cb3q3253

器件型号:SN74CB3Q3253

我 正在考虑  在设计中使用 SN74CB3Q3253RGYR 多路复用器/多路信号分离器、但仅需要使用第1节、我不需要第2节。 第2节中未使用引脚的建议连接是什么(A、B1 -B4、I Realize 2OEn 应连接到 VDD)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FWiw 、数据表(第10页第9.2节)建议将未使用的"A"引脚连接为高电平或低电平、但没有提到 B 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 N. Maris:

    A、B1-B4 -如果未使用、所有这些引脚都与50欧姆电阻端接至接地。 我不知道为什么我们将该部分放在9.2以下、因为一般来说、如果它是 I/O 引脚 且未使用、那么您可以使用50个电阻器将其接地、以用于高速应用、在这些应用中、反射是一个问题、通常会使它们在其他情况下浮动。 此部件不是特别的,也是根据这个想法操作的。  

    2/OE -您正确地将该高电平连接到禁用该块。  

    所有这些信息也可在我们的高精度实验室视频中找到、该视频介绍了如何处理未使用的多路复用器引脚: https://training.ti.com/ti-precision-labs-switches-and-muxes-can-i-leave-unused-pins-floating

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!