This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:(TMUX646引脚对引脚升级支持6GHz 带宽) Ts5mp646技术咨询

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1004246/ts5mp646-tmux646-pin-to-pin-upgrade-supporting-6-ghz-bandwidth-available-ts5mp646-technical-consultation

器件型号:TMUX646TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS5MP646

Ts5mp646具有两个输入和一个输出。 目前、我们只需要一个输入。 我们应该如何处理其他输入的引脚? 它是悬浮、降低还是升高?

请确认。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    由于该器件通常用于高速应用、因此我们建议使用50欧姆端接电阻器下拉未使用的引脚、以帮助防止高速信号引起的反射。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson