This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:TMUX 建议

Guru**** 2546850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1000292/tmux1308-tmux-recommendation

器件型号:TMUX1308

大家好、

我的客户正在寻找输入信号约为1.8V、0-60Hz 的多路复用器、并且需要以下结构。

两个输入信号具有不同的 EN 信号。

您能否帮助检查您是否有任何建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我想确保我了解您的客户正在寻求实施的应用-请告诉我以下真值表是否代表客户正在尝试执行的操作:

    EN1 EN2. 输出
    逻辑0 逻辑0 已断开连接
    逻辑1 逻辑0 输入1
    逻辑0 逻辑1 输入2.
    逻辑1 逻辑1 Input1和 input2已连接

    如果这是您尝试实现的应用、您需要具有独立控制引脚的2 1:1开关或双通道1:1。

    我们有几个可以实现这一目标的选择-但其中有很多可变性。  

    TMUX112X (1、2、3)系列中的器件是具有单独控制线路的精密2通道1:1器件。 它们可以满足应用要求、并且会使信号增加很少的失真和衰减。 它们还具有非常低的泄漏电流。

    但是、如果应用不需要高精度、 则 SN74LVC2G66等器 件也可以正常工作。 它的阻性更高、泄漏电流更高、但仍可在该应用中工作

    两个器件都可以在1.8V 的 VDD 下工作、并在所需的范围内传递信号。  

    如果我了解您要实施的应用、请告诉我。 此外、如果您可以共享负载条件、并且可能的话、应用是什么-它可以帮助我缩小应用的更好范围。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的详细评论。

    我将与客户核实、看看这是否适合他们。

    但我们是否有适用于 TMUX112x 系列的 Q1版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    TMUX112x 系列不是 Q1 -但其额定温度为 Q1 (-40°C 至125°C)。

     SN74LVC2G66 是我们在正确配置下唯一具有 Q1级的器件-但请告诉我客户的回应、我将看到我们是否有更好的选择。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的建议。

    它们可能与 Q1器件 SN74LVC2G66-Q1一同使用。 但有两个与 FuSa 有关的问题:

    该部件的故障模式是什么? 它是短路、开路还是高阻抗? 和输入信号引脚。

    2.如果 SoC 发生某种故障并使 EN 引脚始终保持高电平、但输入信号与随机信号混乱。 我们能否添加更多电路/IC 来防止信号通过多路复用器?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    这很有道理-感谢您的更新!

    对于您的新问题:

    具体取决于具体情况。 使能引脚通常为高阻态、但 EOS 会损坏逻辑门、这会妨碍控制、并且有一个 ESD 二极管接地、可能会断开使能端并将其接地短路。 I/O 引脚具有从 VDD 到引脚以及从引脚到 GND 的 ESD 二极管。 因此、由于电气过载、I/O 引脚可能会对 VDD 或接地短路。 如果开关经历的电流过大、通道可能会损坏并变为"开路"。 它实际上取决于触发故障事件的原因、以表示将发生哪种故障。  

    话虽如此- 我们确实有关于此器件的一些可靠性信息、我在下面提供了这些信息:

    这是一个有趣的应用。 请参阅下面的快速应用图:

    本质上、想法是在两个控制引脚都处于高电平时添加冗余多路复用器以断开连接。 这是为了防止输出将输入短接在一起。 当一个引脚正常工作但已关闭且另一个引脚卡在打开状态时、该系统不会考虑故障情况。 此解决方案侧重于隔离输入、以便在两个开关都打开时出现卡滞的"HI"信号时、数据通道将断开。  

    基本原理图如下所示:

    实际上、冗余多路复用器位于原始多路复用器的前面。 引脚1C 和2C 由 S.O.C.控制。 当两个引脚都驱动为高电平-如果一个被卡住、就会出现这种情况-冗余多路复用器控制电路将跳转至实际操作。 与门将导致比较器负极端子上的电压大于正极端子-这将使输出对地短路、从而导致冗余多路复用器断开连接、从而防止信号通过信号链的多路复用器部分泄漏。  

    如果我对应用程序的理解不正确、请告诉我-此解决方案中的最大问题是决定系统何时需要关闭通道-条件越复杂、控制电路就越复杂。 这似乎是最简单的解决方案-如果这能满足客户目标、我会推动这种实施。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson