Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A
大家好、
我们的客户希望将 SN74LV4052A 多路复用器用于 UART 信号、如下面的原理图所示。 这是可行的吗? 我知道 UART 几乎同时使用 TX 和 RX、但 SN74LV4052A 必须一次切换2个多路复用器的2个信号。 上拉电阻器尚未包含在原理图中、稍后将添加。

此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A
大家好、
我们的客户希望将 SN74LV4052A 多路复用器用于 UART 信号、如下面的原理图所示。 这是可行的吗? 我知道 UART 几乎同时使用 TX 和 RX、但 SN74LV4052A 必须一次切换2个多路复用器的2个信号。 上拉电阻器尚未包含在原理图中、稍后将添加。

此致、
Danilo
您好 Danilo、
从原理图中包含的内容来看、没有任何问题。
我知道您说过您尚未在原理图中添加上拉电阻器-但在继续此设计时、您只需注意以下几点:
1、INH 应保持低电平以使能器件-为了防止浮动逻辑引脚出现问题、我会使用上拉/下拉电阻器在引脚上始终保持默认状态。
与 INH 相同-选择引脚(A/B)也应具有定义的逻辑、因此在此处添加下拉/上拉有助于在工作 VDD 范围内使开关始终处于定义的状态。
3、所有未使用的 I/O 引脚都可以悬空、因为 UART 的速度通常较低、反射不是一个大问题。 不过、仍然建议使用50欧姆电阻器将这些引脚端接至接地-但低速应用不遵循此建议的风险很低、基本上是可以避免的。
除此之外、它看起来很好!
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson