This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257:IBIS 仿真模型

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2003, SN74CBT3257, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1002666/sn74cbt3257-ibis-simulation-model

器件型号:SN74CBT3257
主题中讨论的其他器件:SN74GTL2003LSF0108

您好!

我的客户希望实现需要下表中 IBIS 模型的 SPI 仿真、您能帮助我提供 IBIS 模型吗?

SN74CBT3257和 SN74GTL2003

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果客户可以使用 SN74CBT3257C 器件、则可以使用 IBIS 模型。 该器件具有与 SN74CBT3257相同的引脚输出、并且支持关断保护和-2V 下冲保护等附加功能。 链接。

    https://www.ti.com/lit/zip/scdm035

    目前、我们无法 为  SN74CBT3257器件支持 IBIS 模型。

    对于 SN74GTL2003、您能否使用逻辑组启动另一个线程、因为它是一个转换器产品。 我今天看不到可用的模型、他们可能需要研究未来的可用性或替代方案。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74GTL2003似乎与 LSF0108相同、LSF0108具有 IBIS 模型。