请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBT3257 主题中讨论的其他器件:SN74GTL2003、 LSF0108
您好!
我的客户希望实现需要下表中 IBIS 模型的 SPI 仿真、您能帮助我提供 IBIS 模型吗?
SN74CBT3257和 SN74GTL2003
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户希望实现需要下表中 IBIS 模型的 SPI 仿真、您能帮助我提供 IBIS 模型吗?
SN74CBT3257和 SN74GTL2003
您好、Jim、
如果客户可以使用 SN74CBT3257C 器件、则可以使用 IBIS 模型。 该器件具有与 SN74CBT3257相同的引脚输出、并且支持关断保护和-2V 下冲保护等附加功能。 链接。
https://www.ti.com/lit/zip/scdm035
目前、我们无法 为 SN74CBT3257器件支持 IBIS 模型。
对于 SN74GTL2003、您能否使用逻辑组启动另一个线程、因为它是一个转换器产品。 我今天看不到可用的模型、他们可能需要研究未来的可用性或替代方案。
谢谢、
此致、
Sandesh