This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36D04:直接使用 MUX36D04测量锂离子电池电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36D04, TIPD151, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1002159/mux36d04-directly-use-mux36d04-to-measure-li-ion-battery-voltage

器件型号:MUX36D04
主题中讨论的其他器件: TIPD151OPA192

您好专家、

在 TI 参考设计  TIPD151中、有 OPA192在 MUX36D04之前用作缓冲器。

我想知道是否可以移除 OPA192并直接使用 MUX36D04来测量锂离子电池电压? 测量精度会受到影响吗? 原因是什么? 谢谢。

此致、

丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    将运算放大器缓冲器放置在此处、以确保存在任何源电阻(或信号和多路复用器之间的任何其他路径电阻) 缓冲器的高输入阻抗可缓解该问题、多路复用器会在差分设置中使用时看到最准确的信号。 通过移除这些缓冲器、您将面临精度降低的问题、因为在没有这些高阻抗输入的情况下、您必须考虑源电阻/路径电阻的压降。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    清晰的解释。 非常感谢!

    此致。

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    很抱歉、我们回答了两次。  

    根据我的理解、如果源电阻非常小(如下图所示)、MUX 后面的缓冲器可以确保非常高的测量精度。 因此、源和 MUX 之间的缓冲器不是必需的。 你认为是对的吗?

     期待您的回复。 谢谢!

     丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    如果源电阻这么小、它可能根本不会对读数产生太大的影响。 具有该额外缓冲器需要考虑的一点是、源电阻上的压降较小。 例如、移除缓冲器后、流经该路径的总电流将等于多路复用器的离子和放大器的输入偏置电流之和(多路复用器为8pA、运算放大器为5pA、因此总共为13pA)。 与缓冲器相反(源阻抗仅检测到5pA 负载、因此总体压降更低)。 在如此小的源阻抗下、影响最小。 然而、当阻抗较大时、精度会受到更大程度的影响。

    因此、在本例中、可能没有必要使用该第一级缓冲器。

    谢谢!
    Bryan