This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:TS5A23159能否替代 FSA2257?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1002375/ts5a23159-can-ts5a23159-replace-the-fsa2257

器件型号:TS5A23159

大家好、

我对 TS5A23159有疑问、TS5A23159是否可以替代 FSA2257? 下面是有关 FSA2257的一些信息。 FSA2257是 Fairchild 的一款芯片。

BR

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

     TS5A23159可用作 FSA2257的替代产品、并且具有相似或更好的性能、但是它不会是引脚对引脚的替代产品、因为器件和封装选项之间的引脚排列不同。

    如果您需要更好的泄漏性能、我还建议查看 TMUX1136 、它也是一款2:1、2通道多路复用器、具有稍高的 RON (2 Ω)、但泄漏电流显著降低(3pA 典型值与2nA 典型值)。

    谢谢!
    Bryan