This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1575:将 MUX1575用于双 SIM /双调制解调器应用

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1002065/tmux1575-using-mux1575-for-a-dual-sim-dual-modem-application

器件型号:TMUX1575

您好!

我想将 TMUX1575用于双 SIM /双调制解调器应用。

到目前为止、我使用了 ONSemi 的 FXLA2203UMX、它具有充分的灵活性。 不幸的是、它已过时、 我正在寻找替代方案。

TI 的 TMUX1575是否支持双 SIM 应用?

2.当信号复用到 SxA 时、SxB 等非复用管脚的状态是怎样的? 当我使用 SxA 时、能否在 SxB 上连接第二个调制解调器?

谢谢

否  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam、您好!

    只要您需要传递不大于3.6V 的信号(从  FXLA2203UMX 的功能来看、TMUX1575就足够了)并且每次切换不超过4个通道(TMUX1575是4:1 x 2多路复用器)、TMUX1575就应该适合此应用。

    SxA 和 SxB 通道彼此隔离、只有一组(SxA 或 SxB)连接到 D 输出。 未选择的通道将保持高阻态、对输出的影响最小(我说的最小、因为将有一些泄漏电流从未选择的通道流出)。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Bryan