This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309-Q1:如何将此 IC 用于 I2S

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1001607/tmux1309-q1-how-to-use-this-ic-for-i2s

器件型号:TMUX1309-Q1

大家好、

我想知道 TMUX1309-Q1是否可用作 I2S 多路复用器。 通常、I2S 使用3条线路、例如数据、时钟和字选择。 如果使用2个 TMUX1309-Q1、您是否能够将 TMUX1309-Q1用作1:4多路复用器? 或者 TMUX1309-Q1中的一个是否足够?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    对于 I2S、三条线路将同时使用、以实现正确通信。

    您能否帮助了解需要多少条输出线路才能多路复用主输入信号、即需要多少个外设系统? 例如、如果您有4个外设、则需要1:4多路复用器。 如果您有8个外设、我们必须使用1:8多路复用器。  

    此外、我了解这适用于汽车应用。

    在您帮助澄清上述内容后、我们可以推荐最佳器件。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    感谢你的答复。 需要1:4和符合汽车标准的器件。

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    在这种情况下、他们将需要2个 TMUX1309-Q1器件。 如下所示。

    该器件将满足频率要求、并确保在计算中考虑开关上的压降。 这将取决于流经开关的驱动器电流和开关电阻。

    对于这两个芯片、控制信号(A0、A1和 EN/)可连接在一起。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh