This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S16:是否将散热焊盘连接到 VSS 或 GND?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1001066/mux36s16-thermal-pad-connection-to-vss-or-gnd

器件型号:MUX36S16

您好!

我计划  在我的应用中使用 MUX36S16IRVR (VDD=+10V、VSS=-5V)、但数据表未报告任何有关散热焊盘连接的指导。 在 TI E2E 论坛中、我发现  MUX36S36有指示可将其连接到 VSS、但对于 MUX36S16IRVR、它是不同的 P/N。  请您澄清一下、也可以更新数据表、因为我想每个用户都需要这些信息。

谢谢

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    根据器件的不同、散热焊盘可能具有或不具有有关如何处理散热焊盘的说明。 如果没有指令-与 MUX36S16一样、此焊盘可被焊接到一个保持电气悬空的焊盘上。 但是、以电气方式连接焊盘不应造成损害-如果这样做、则应尽可能降低系统中的电位-因此、如果 VSS < GND、则为 VSS。  

    这些信息以及如何处理多路复用器的其他引脚 、汇总在我们的高精度实验室培训视频中、该视频位于 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-switches-and-muxes-can-i-leave-unused-pins-floating?context=1139747-1134454-1146485-1140384

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson