This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对 A72上的 DRA821以太网交换机进行了说明

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1000477/clarification-on-dra821-ethernet-switch-on-a72

尊敬的支持

内核中有一个5端口以太网千兆位交换机。对此交换机的说明不多。

其中是存储在交换机中的配置数据,我们如何配置此交换机。

当内核(A72)进入省电或悬停 Toram 模式时、此开关是否仍然打开。

此致

高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 配置的详细信息、请参阅有关 CPSW 5G 开关的常见问题解答。

    我将向大家介绍暂挂式 ToRAM 问题。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    目前尚不支持开关的低功耗模式(suspendToRAM)、现在也没有计划添加它。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineet

    我不在寻找 suspendToRam、我想知道在下面的情况下以太网交换机会发生什么情况。

    仅在 MCU 模式下、哪个开关仍处于打开状态。

    2.当内核进入挂起到 RAM 时、以太网交换机仍处于打开状态。

    此致

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    > 1. 仅在 MCU 模式下、哪个开关仍处于打开状态。

    TI:仅 MCU 以太网

    > 2. 当内核进入挂起到 RAM 时、以太网交换机仍处于打开状态。

    TI:在挂起到 RAM 中,不支持以太网交换机(CPSW 5G 或 MCU 以太网),因为电源仅传输到 DDR 电源轨。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineet

    很抱歉、您对我的问题感到困惑。

    在 SushpendToRam 模式下、有一点很明显、即没有以太网交换机打开。

    我的理解是 MUCONLY 模式连接到 A72的5端口千兆位开关关闭、而 MCU 2端口开关打开。

    此致

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    >我的理解是 MUCONLY 模式连接到 A72的5端口千兆位开关关闭,而 MCU 2端口开关打开。

    TI:没错

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vineet

    最后一个问题是、5端口 千兆位以太网交换机连接到内核、因此、如果内核关闭、 5端口 千兆位以太网交换机 也会关闭。

    此致

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    >最后一个问题是、5端口 千兆位以太网交换机连接到内核、因此如果内核关闭、 5端口 千兆位以太网交换机 也会关闭。

    TI:不,如果您看到我之前发布的常见问题解答,5端口交换机由 MCU R5F 2_0控制,它不与内核绑定,即使 MCU R5F 2_0部件是可配置的,以太网固件也可以在任何 R5F 内核上运行。 我建议先介绍一下架构。

    此致

    葡萄园