主题中讨论的其他器件: TCA9511A、 TCA9545A、 SN74CB3Q3253、 TCA4307、 TCA9548A
大家好、
我的客户希望在 以下应用中使用 SN74CBTLV3125。
他们有以下问题、需要您的回答。
SN74CBTLV3125是否支持此热插拔应用? 这篇文章 说是的。 请解释一下 SN74CBTLV3125 如何支持? 器件内部是否有特殊设计? 我们看到一些器件、如 TCA9511A 指定了热插拔、 TCA9511A 如何 支持热插拔?
我们 看到 SN74CBTLV3125 ABS 电压仅为4.6V、非常小。 在我们的3.3V 应用中、这有点危险。 你怎么看?
如果我们坚持使用 SN74CBTLV3125、我们是否可以添加 TVS 或二极管等外部组件来实现热插拔? 请您建议一些方法吗?