This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:有关 DRY2和 DRYR 的问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1000422/sn74lvc1g3157-questions-about-dry2-and-dryr

器件型号:SN74LVC1G3157

您好!

让我询问一些有关 SN74LVC1G3157DRY2和 SN74LVC1G3157DRYR 的问题。

问题1:
SN74LVC1G3157DRY2和 SN74LVC1G3157DRYR 之间的区别仅在于铅涂层/焊球材料?
SN74LVC1G3157DRY2的铅涂层/焊球材料可以是 NiPdAu 或 NIPDAUAG、但对于 SN74LVC1G3157DRYR、它可能仅是 NiPdAu?
它们之间还有其他差异吗?

问题2:
关于卷带信息、为什么 SN74LVC1G3157DRY2和 SN74LVC1G3157DRYR 具有两种 A0、B0和 K0尺寸?

问题3:
关于卷带包装箱尺寸、为什么 SN74LVC1G3157DRY2和 SN74LVC1G3157DRYR 具有两种类型的长度、宽度和高度尺寸?

此致、

希拉诺