This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超快脉冲信号开关

Guru**** 2618425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/998901/ultra-fast-pulsing-signal-switch

大家好、

你好。

我们是否有符合以下客户要求的器件?

"我需要的开关是超快脉冲信号开关

它的导通时间约为12纳秒、关断时间约为50纳秒。

它将能够处理大约5000伏的电压、但仅能处理微安。研究论文显示、如果 SE 是混合基体、这是可能的。

请告知最快的开关可用的位置以及所需的电压。 如果某些器件速度足够快、我们可能会将其串联使用。"

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    不幸的是,我们没有这样的部分。 由于我们的最高电压多路复用器仅支持高达48V 的电压、因此5kV 超出了我们器件的工作范围。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    串联使用多个开关是否可以解决此问题? 连接的是客户电路。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    遗憾的是、对于我们提供的任何产品、此电路的电源要求都太高。 我们的开关无法处理 放大器电流或超高电压、更不用说两者了。

    谢谢!
    Bryan