This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:比较

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166, SN74LVC2G66, TS5A3166-Q1, TMUX6219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/998813/ts5a3166-comparison

器件型号:TS5A3166
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66

TS5A3166和 SN74LVC2G66>之间的区别是什么

TS5A3166是双向的吗?

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这些器  件之间的主要区别在于 TS5A3166是单通道1:1开关、而 SN74LVC2G66是双通道1:1开关。 因此、根据需要切换的输入数量、其中一个可能比另一个更好。  除了通道数、TS5A3166 与 SN74LVC2G66不同  、因为它具有更低的泄漏电流、RON 和电源电流、而 SN74LVC2G66在带宽和导通电容方面具有更好的规格。

    在双向性方面、我们的所有开关都是双向的。 您可以从此处的高精度实验室视频中了解有关此主题的更多信息:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-switches-and-muxes-are-switches-multiplexers-bidirectional

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5A3166-Q1是否有类似的产品、额定电压高达15V?

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

      在15V 电压下、我们没有任何与 TS5A3166完全相同的东西、但是、我们有一些2:1多路复用器可供使用(只是不要使用其中一个输入)。 在  本例中、我建议使用 TMUX6219实现类似的性能。

    谢谢!
    Bryan