This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:LM22670MRE-ADJ/NOPB

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/998924/lm22670-lm22670mre-adj-nopb

器件型号:LM22670
 
尊敬的 TI 团队:
我 想知道这个 LM22670MRE-ADJ/NOPB 稳压器在低电流区域的凸极。
在数据表中、图 20、但中未显示效率  
低电流区域。
 
客户表示输入/输出情况如下。
    输入电压:36Vdc
    输入电流:0.08A
    输出电压:5.0Vdc
    输出电流:0.225A
 
在上述条件下、效率约为39%。  
在数据表中、低电流区域中未显示凸极。  
 
您能否让 MFG 在低电流区域中显示凸极以供参考?
 
1.如果您认为这个凸极太低、无法成为一个好的 IC、您能建议客户如何提高  
效率?
2.如果你认为这个凸极是正常的、你能展示是什么使这个 IC 的凸极低 至  
标准开关稳压器?
 
感谢您的支持。
此致
Takashi
Digi-Key 日本连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    遗憾的是、轻负载下的低效率看起来符合预期。

    开关电源具有与驱动 FET 相关的开关损耗。  每次电源切换时、都会消耗固定的功率。 在较重的负载下、与输出功率相比、该功率量较小。 然而、在轻负载条件下、开关损耗与输出功率相比较大、因此效率较低。 您可以通过降低开关频率来提高效率、但可能不会达到所需的水平。

    LM22670运行在 PWM 模式下、此模式在所有负载条件下具有一个固定的开关频率。  为了提高轻负载下的效率、您应该考虑使用在轻负载下以 PFM 运行的器件。 轻负载时、开关频率会降低、以降低开关损耗。 这极大地提高了轻负载效率。

    您可能需要查看类似 LMR33630的器件。 由于采用 PFM 模式、轻负载时的效率仍然很高。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Arrigo-San!