This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:CAN 终端电阻器的负共模

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/998656/tmux6219-negative-common-mode-for-can-termination-resistors

器件型号:TMUX6219

您是否知道是否可以使用我们的开关切换 CAN 终端电阻器?

这是为了调整端接、共模范围为+-12V

此器件或其他推荐器件是否可以在负共模下处理/切换?

谢谢、
Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您能帮助回答 以下问题、以便我们了解要求。

    这是用于工业还是汽车应用?

    -您知道 客户在其系统中使用的 CAN 收发器设备吗?  

    -系统中提供了哪些电压轨?

    谢谢、


    此致、
    Sandesh