This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:允许的最大存根长度

Guru**** 2477045 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1161704/tmux136-maximum-allowed-stub-length

器件型号:TMUX136

大家好、

我想问的是 TMUX136中的最大存根长度。

数据表建议存根长度设计小于200mm、但在6GHz 应用场景中、信号波长仅为24mm。

我想知道最大200mm 的建议是否合理?

此致、
刘德良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存根应尽可能短。 该限制取决于应用;我不知道为该特定值假定的上升/下降时间是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    最大存根长度将受到您在给定频率下使用的驱动器上升时间的限制。 但是、我想说、数据表在这一要求中可能过于慷慨、并会尝试使残桩尽可能短、以最大限度地减少任何较长残桩引起的任何继发。

    谢谢、

    Bryan