This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:TS5A22364 - PWM 扬声器输出

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/990630/ts5a22364-ts5a22364---pwm-speaker-output

器件型号:TS5A22364

您好!

 TS5A22364是否可用于将 PWM 信号传递到扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于 PWM 的特性-如果您可以回答有关 PWM 信号和扬声器的几个问题、我将能够为您提供更准确的答案。  

    PWM 的信号范围、信号频率、多路复用器的电压电源以及扬声器的阻抗是多少?

    请告诉我、这样我就可以确认 PWM 信号是否会通过应用中的开关!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我们这一问题是否得到解决、或者是否需要进一步的帮助。

    我们需要一些其他信息、如 Parker 要求提供进一步支持并等待您的回复。

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 正在关闭此帖子、因为有一段时间没有活动。 如果您有任何疑问、请随时打开主题。

    谢谢、

    此致、

    Sandesh