This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:使用 TS3A5018进行 PCI-e GEN 5切换

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/995970/ts3a5018-using-ts3a5018-for-pci-e-gen-5-switching

器件型号:TS3A5018

大家好、我想使用此器件型号来切换差分时钟 PCI-e GEN 5、而器件将是 RC 或 EP  

它能正常工作吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itzik、

    从带宽的角度来看、这适用于该器件、因为它支持高达300MHz 的频率、但是您传递的信号的电压是多少? 此器件支持高达3.3V 的电压。 此外、您是否需要4通道2:1开关(与您建议的开关 TS3A5018类似)? 或者您是否只需要单通道2:1开关?

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan,   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

         我想多路复用 PCI-e 第5代时钟、这是一个差分时钟、电压为0 - 0.7V

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itzik、

    在这种情况下、 TS3A5018适用于此应用。 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Bryan