This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6119:通道间泄漏电流不匹配

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6119, TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/997432/tmux6119-channel-to-channel-mismatch-for-leakage-current

器件型号:TMUX6119
主题中讨论的其他器件: TMUX6136

高精度温度测量系统应用需要具有超低泄漏的多路复用器。 考虑中的器件是 TMUX6119。

数据表中提供了泄漏数据、但我们是否有关于通道间泄漏数据不匹配的任何数据/仿真。

对 TMUX6136的类似请求。

Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    否我们不会规范通道间泄漏电流的不匹配、这不是大多数模拟多路复用器的典型规范。 在室温下、所有通道上的泄漏电流都很小、但随着温度的升高、泄漏电流也会增大、但由于泄漏电流是非线性的、并且随着温度的升高、可能会出现更多的不匹配、但其他因素、例如输入电压等、可能会改变泄漏不匹配、因此会发生变化 很难准确地捕获将在大多数情况下可用的不匹配值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson