This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 封装

Guru**** 2618215 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/997382/package

主题中讨论的其他器件:TMUX1575

尊敬的:

液位开关和模拟开关产品, 您能告诉我哪个部件的高度低于0.35mm 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    我们没有任何高度(最大值)小于0.35mm 的器件。 然而、采用 WSCP 或 X2SON 封装的 IC 的最大尺寸为0.35mm -这些是我们目前可提供的最小且最短的器件。 一个示例是 TMUX1575 4通道2:1开关。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson