This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518ERTWR 的 PSpice 模型不正确且无法使用。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/995389/ts3a27518e-the-pspice-model-of-ts3a27518ertwr-is-not-correct-and-unusable

器件型号:TS3A27518E

TS3A27518ERTWR 的 PSpice 模型不正确且无法使用。 pspice 仿真器无法识别它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    TI 为此器件提供了 HSpice 模型、因此它与 pspice 仿真器不兼容。 您需要将现有 HSpice 模型转换为 PSpice 模型、或使用 HSpice 兼容仿真器。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我想您不理解我的问题。 它不是工具问题、而是 ts3a27518_process.lib 文件问题。

    您可以使用 Windows 备注打开它、您可以看到不能使用的乱码。

    请帮助您检查它。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    此器件提供的 HSpice 模型是加密模型、因此您无法以简单文本的形式读取。 您仍应能够使用 HSpice 仿真器(而非 PSpice 仿真器)对其进行仿真。

    此外、如果您设置了 S 参数仿真、这里是链接这些文件的另一个线程。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/612734/ts3a27518e-s-parameters-for-ts3a27518e

    谢谢、

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sandesh。 此器件似乎没有用于板级仿真的 PSpice 模块。 应使用 HSpice 进行 IC 级网表仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    我们已记下此 PSpice 请求、以供将来支持、并已将其添加到我们的开发队列中。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bryan。