This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6583:AD8177和 AD8175的交叉参考

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6583

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/997014/lmh6583-cross-reference-for-ad8177-and-ad8175

器件型号:LMH6583

您好、先生、

我是否知道 LMH6583可以替代或不能替代 AD8177和 AD8175?

应用是8个差分输入 x 4个差分输出的 RGB 信号、分辨率支持1600x1200 @85Hz。

如有、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    LMH6583与 AD8177或 AD8175不引脚相同。 最大的区别在于、AD8177和 AD8175 在器件上有3组16x5/16x9。 每个颜色信息 R/G/B 一组 但是、其中3个将能够替换器件的模拟器件版本。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson