This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G53:频率响应

Guru**** 2383210 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G53
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/997074/sn74lvc2g53-frequency-response

器件型号:SN74LVC2G53

大家好、

我的客户希望在 SN74LVC2G53上使用 PWM 信号(大约100kHz)。 对于 SN74LVC2G53的频率响应、 这是否意味着 SN74LVC2G53可以根据 VCC 支持高达 MHz 的频率?  

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    在3V 条件下、负载为50pF 和600 Ω 时、开关具有~190MHz 的-3dB 带宽、当电容器和电阻为5pF 和50 Ω 时、带宽可>300MHz。  

    一个注意 事项是我们使用正弦波测试频率-因此在通过方波时应使用一些裕度(3/2 *基本频率作为最小值),因此100MHz 方波应具有~150MHz 的带宽以捕获更高频率的内容。  

    该器件传递100KHz PWM 信号时应该没有问题、因为它将远低于带宽。 只要 PWM 信号不违反多路复用器引脚上的任何电压规格( 0V - VCC 是 rec。 3V 电源供电时的运行条件)、并确保流经开关的电流不超过+/-50mA。 如果满足这些条件、我在该应用中使用此器件时不会遇到任何问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parker、

    感谢您的快速响应和清晰解释。 我会让客户知道这一点。

    我将关闭此主题。

    此致、

    哈迪