This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:热插拔应用

Guru**** 2618435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/995996/sn74cbtlv3125-hot-swap-application

器件型号:SN74CBTLV3125

大家好、团队、

SN74CBTLV3125PWR 是否可用于热插拔应用?

最棒的

Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

     SN74CBTLV3125PWR 具有断电保护功能、因此可支持热插拔应用(最高达其绝对最大 I/O 电压)。 此功能允许器件在器件未通电时提供开关输入/输出隔离(请注意、在最坏情况下、最大值可能为10uA、可能会泄漏到输出)。

    但是、如果您在热插拔事件期间尝试防止大浪涌电流、则此器件很可能无法使用、因为它只能维持最大128mA 的电流。

    谢谢!
    Bryan